Aseguramiento de calidad y cumplimiento

El compromiso de Rexnord con la calidad se basa en un enfoque en la simplificación del proceso y la mejora continua. Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado según la norma internacional de calidad ISO 9001, que incluye la certificación ATEX, según corresponda.

 
Cumplimiento
Política de la propuesta 65 de California de Rexnord
La Ley de Cumplimiento de Sustancias Tóxicas y Agua Potable Segura de 1986, comúnmente conocida como la Propuesta 65, establece una lista de químicos que el proceso de evaluación de riesgos del estado de California ha determinado que representan un riesgo de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.
Política de minerales de conflicto de Rexnord
Definida y requerida por la sección 1502 de la Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank, la política de minerales de conflicto requiere que su suministro de productos no contenga minerales que financien o beneficien de manera directa o indirecta a grupos armados en la República Democrática del Congo o los países colindantes.

Para obtener la información más actualizada sobre Cumplimiento y Gobierno Corporativo, visite el sitio web de Rexnord Corporation.
Certificaciones

API

Certificado de autoridad del American Petroleum Institute

 

ATEX

Certificación de declaración ATEX de Addax
Certificación de declaración ATEX de Lifelign
Certificación de declaración ATEX de Omega-Viva
Certificación de declaración ATEX de Steelflex
Certificación de declaración ATEX de Thomas
Certificación de declaración ATEX de Wrapflex
Certificado Euroflex ATEX


CUTR

Certificación CU TR de Euroflex
Certificación EAC de Steelflex Lifelign Wrapflex
Certificación EAC de Viva Omega Thomas Addax


ISO

Certificación ISO 9001:2015 del grupo de engranajes
Certificación ISO 9001:2015 Rodamientos de filamento de Rexnord (Downers Grove, IL)
Certificación ISO 9001:2015 Cadena industrial y banda transportadora de Rexnord de Norteamérica (Milwaukee, WI)
Certificación ISO 9001:2015 Acoplamientos de Rexnord (Auburn, AL)
Certificación ISO 9001:2015 Canada Rexnord (Scarborough, ON)
Certificación ISO 9001:2015 Rodamientos de Rexnord (Monterrey, México)
Certificación ISO 9001:2015 de Rexnord Tollok
Certificación ISO 9001:2015 de Euroflex
Certificación ISO 9001:2015 Gear Canal Street
Certificación ISO 9001:2015 de Autogard
Certificación ISO 50001:2011 Rexnord Kette GmbH  
Certificación ISO 9001:2015 Rexnord Kette  
Certificación ISO 14001:2015 Rexnord Kette  
 

Directriz de maquinaria

Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de ADDAX   
Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de LIFELIGN
    
Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de OMEGA VIVA
    
Certificación Rexnord EG Konformitaetserklaerung  
Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de Steelflex   
Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de Thomas   
Declaración del fabricante de la certificación 200642 EC de Wrapflex   
Declaración de conformidad de la CE para la directiva de maquinaria  
Declaración de conformidad de la CE cadena transportadora para la directiva de maquinaria


Alimentos Declaración de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de material BHT        
Declaración de cumplimiento de material BLT        
Declaración de cumplimiento de material SMB        
Declaración de cumplimiento de material WHT        
Declaración de cumplimiento de material WLT        
Declaración de cumplimiento de material WSM        
Declaración de cumplimiento de material BHT-DD
Declaración de cumplimiento de material BLT-DD
Declaración de cumplimiento de material FTR
Declaración de cumplimiento de material SMB
 

FDA

FDA Carta Rex HT (alta temperatura) Material Todos los colores
FDA Carta Rex LT (baja temperatura) Material Todos los coloress
FDA Carta Rex WSM SMB (blanco azul resistente al corte) Material